Formation technique : sur mesure

CRE
VVSPE
HAFOR
CAFOR

 

 

 

Formations spécifiques intra-entreprise entièrement adaptées à vos orientations :
un profil optimal pour l'entreprise.

Les contenus sont établis à la carte sur la base des formations inter-entreprises du cataloque et des compétences plus spécifiques.
La durée est établie en fonction des objectifs à atteindre du niveau et du groupe.
Le lieu est à votre choix.
Les équipements pédagogiques sont mis à disposition sur le lieu de la formation.


Exemple de formation adaptée
à un établissement hospitalier :

Investissement : Consciente que le bon fonctionnement de l'installation est un enjeu majeur, la direction de l'établissement hospitalier a insvesti dans une session de formation du personnel de maintenance. Une vingtaine d'électriciens ont ainsi participé au stage intitulé "Conduite et exploitation d'un réseau HTA/BT d'un site hospitalier".

Objectif : perfectionner leur maîtrise des installations et optimiser la sécurité lors des interventions en conditions d'astreinte, apprendre à faire les bons gestes au bon moment dans des délais très courts. En effet, les électriciens interviennent dans des conditions particulières, à des moments où ils ne peuvent bénéficier de tout le potentiel technique du site, le week-end ou la nuit par exemple, et peuvent réaliser des interventions lourdes comme la reconfiguration de la boucle haute tension.

Résultats : Sur le plan technique, les apports ont été considérables, à la fois sur la méthodologie de recherche de panne et sur l'appréhension des installations. Le formateur a détaillé, pour chaque type de matériel, le fonctionnement et les modalités d'utilisation, complétés par des applications sur le terrain et des exercices de réflexion sur les défauts par rapport au schéma existant.


© Schneider Electric Formation